欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

筒式加热器的安装和使用注意事项

  • 2022.09.19 17:51:03
  • 米思米
  • 4318

特长

●是一种长寿命、大功率的加热器,最适合以加热金属板为主的加温用途。

●最高可使用温度请参阅各页,还备有最高使用温度达871℃的高温型。

※ 最高使用温度是发热部的温度,请注意导线的耐热温度,绝缘子和导线务必从安装孔中引出。


基本结构

是将镍铬耐热合金线缠绕在高温特性优良的陶瓷芯上,并用氧化镁绝缘的压缩型加热器。

筒式加热器的安装和使用注意事项

① 不锈钢铠装管

    (高温型为因科罗伊耐热耐蚀镍铬铁合金)

② 发热线圈(镍铬耐热合金线)

③ 绝缘粉末(氧化镁)

④ 陶瓷芯

⑤ 硅(绝缘)套管

⑥ 压接端子

⑦ 导线包覆层

⑧ 镍棒

⑨ 绝缘子

※导线外径因电压、功率而异,大致为φ2~φ4的范围。


安装方法

●请尽量缩小被加热金属块的安装孔间隙。

加工金属块安装孔时,建议单侧间隙取0.05以下。

※ 加热器和被加热物体间的密接程度会影响加热器的寿命。而且大的间隙会延长升温时间,并导致温度控制的响应速度变慢。被加热物体的温度在300℃以下时,钻削孔也可使用,但建议所有加热器的安装孔采用铰制孔。

※加热器的使用寿命会因使用环境而发生很大变化。使用温度、温度调节方法等不当,可能导致短时间内断线,因此建议预先准备备用的筒式加热器。

筒式加热器的安装和使用注意事项


使用注意事项

① 请勿使加热器在大气中空烧。否则,即使仅加热器的部分发热部分露出被加热物体,也可能因异常发热而导致断线、起火。

② 请避免使加热器的导线和绝缘子部分与水等接触。否则可能引起漏电或短路。

③ 应清除被加热部加工孔时使用的机油、润滑脂。否则会因炭化导致异常发热。

④ 异常短的ON-OFF周期将对加热器的寿命造成不良影响。建议使用PID控制的控制器。

⑤ 导线根部的镍棒经多次弯曲可能会折断。

⑥ 请勿使用额定电压(V)以上的电源。

⑦ 从被加热物体中取出加热器时,请务必先切断电源。并且请勿触摸刚切断电源的加热器。

⑧ 导线出口附近应控制在130℃以下。

⑨ 使用带法兰加热器时,法兰附近应控制在180℃以下。

⑩ 不能在真空中使用。

⑪ 加热器在加热时会膨胀,可能导致发热部露出安装孔。建议用螺丝等固定。

⑫请选择符合使用环境的电压。如使用超过额定值的电压,可能会损坏加热器。

※各种筒式加热器的其他注意事项记载在各产品页中,以上各点注意也请务必遵守,并正确使用。


各国(地区)的电压

筒式加热器的安装和使用注意事项


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities